This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4020:IBIS 模型

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4020, SN74HC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/805961/cd74hc4020-ibis-model

器件型号:CD74HC4020
主题中讨论的其他器件: CD74HC4040SN74HC244

大家好!

我需要一个用于"CD74HC4020"和"CD74HC404040"的 IBIS 模型。

我想在 Vcc:3.3V 时使用"CD74HC4020"和"CD74HC404040"。
"数据表"上只有 Vcc4.5V 和 Vcc2.0V 值(例如:VOH、VOL)。
没有 Vcc3.3V (Vcc)值。
网站上没有"IBIS"模型。
因此、我想使用"IBIS"模型来评估电路设计。

我可以使用 IBIS 模型。
如果您有任何信息、请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    由于 IBIS 模型模拟输入/输出缓冲器信号完整性、因此您可以使用 SN74HC (所有这些器件共享同一个 I/O 缓冲器)系列中的任何器件对此进行建模。 您可以在 SN74HC244产品文件夹中找到 IBIS 模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan -San

    感谢你的答复

    我在 SN74HC244产品文件夹中找到了 Vcc3.3V IBIS 模型。
    我想使用这个"IBIS 模型"

    CD74HCxxxx 和 SN74HCxxxx 是不同的系列。
    因此,我必须承认这只是一个指南。

    这种认可是否成立?

    此致