This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CY74FCT16244T:LED 指示接口。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CY74FCT16244T, 74ACT16244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/806117/cy74fct16244t-led-indication-interface

器件型号:CY74FCT16244T
主题中讨论的其他器件: 74ACT16244

主席先生,

在其中一个 LED 指示接口中、我们将测试 CY74FCT16244T 以驱动通道上的 LED @i=8mA。

现有的设计 锁存器无法驱动所需的电流@5V、因此我们已通过添加缓冲 器 CY74FCT16244T 对其进行了修改。

但可以观察到、缓冲器 CY74FCT16244T  无法在 输出端无负载的情况下切换高于4V 输出@5V 输入的输出。

让我们知道替换 CY74FCT16244T 的任何其他选项,它们可以提供5V@8mA 输出,输入电压小于5V。

此致

Seema Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CY74FCT16244T 具有 TTL 兼容输出、因此高输出电压永远不会达到5V。最好将 LED 接地。

    有一个具有 TTL 兼容输入和 CMOS 输出的器件、例如74ACT16244。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    我在 LED 上还有其他功能、需要使 LED 成为共阴极。
    应检查74ACT16244选件,需要额外的上拉电阻。