This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:TXB0106输出波形噪声

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/805687/txb0106-txb0106-output-waveform-noise

器件型号:TXB0106

您好!

在我们的设计中、我们使用 TXB0106进行 TI 的2通道 DAC 的 SPI 通信。 当在电压电平转换器前后探测 SCLK 信号时、发现波形未电平转换为5V、并且波形也非常噪声。 我们还将 R197进行了隔离式删除、并检查了波形、没有改善。 但 DAC 功能正常。  

请您在下面的要点中帮助您更好地理解  

1、SCLK 输出电平为什么不转换为5V 逻辑

2.为什么波形是噪声?

3.  

CH1 -电平转换器输出、CH2 -电平转换器输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不得使用上拉或下拉电阻器、并且布线必须足够短、以便整个电容小于70pF。 (请参阅数据表的第8.3.6节。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您看到我们没有使用任何上拉或负载能力的原理图,我们只连接了 DAC 7562。 跟踪非常小。 请参阅下面的 snapshot.ry less。 请查找  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示 SCLK 进入 TXB0106的输入。

    什么是数据速率?  还想确认测量的探头设置、它是1Mohm/x10探头、而不是50ohm 设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查找连接的输入捕捉。 正如我说过的、我具有隔离式 SCLK 输出引脚、并确保 TXB0106的输出没有连接负载、但波形仍然不清晰。

    是使用1Mohm/x10探头、具有1x 设置。 已确保未启用50欧姆设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、x1模式下的探头具有100pF 或更高的电容。 通常、您应始终使用 x10模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,很好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arumugam、

    这是一个好知识。

    谢谢您、Clemens 为您的所有博文提供帮助!