This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH20T245:VFBGA 封装的 SSO 或串扰问题?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH20T245, SN74AUCH16244, SN74AUCH244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/803281/sn74avch20t245-sso-or-crosstalk-issues-with-vfbga-package

器件型号:SN74AVCH20T245
主题中讨论的其他器件: SN74AUCH16244SN74AUCH244

我将 在以下配置中使用 SN74AVCH20T245:

  • 来自 B -> A 的数据
  • VCCB = 2.5V、VCCA = 1.8V
  • 4个电源引脚中每个引脚上的0.1uF、0402去耦电容、PCB 背面 BGA 封装下方
  • 16位=单数据速率数据、时钟频率为156.25MHz
  • 4位= 156.25MHz 时2个互补时钟信号

时钟始终切换。

在特定的测试模式情况下、数据位在许多时钟周期内是静态的、然后在几个时钟周期内切换。  可以将其想象成具有静态有效载荷的数据包、但每个数据包的标头都在不断变化。

在数据包的静态数据部分、时钟信号看起来正常。  但是、当数据的所有16位开始切换时、P 侧时钟信号(仅限 N 侧)在~3个时钟周期内表现出显著的振幅下降。  如此之多的压降、以至于接收 FPGA (连接到上图中的 HA01P/N 信号)不会注册时钟转换。

我已经阅读了应用手册 szza029b、其中介绍了 VFBGA 封装的同步开关输出和串扰行为、看起来相当不错。  

有关在何处查找此问题的根本原因的任何提示?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    在所有同步通道转换的情况下、器件的额定数据速率不超过300Mbps。
    根据数据表、在2.5V 至1.8V 的降压转换中、测得的最大数据速率为200Mbps。
    可能必须考虑更高精度的驱动器器件、而不是逻辑缓冲器。 您可以尝试移除串联电阻器、降低输出电容器、看看它是否有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单向降压转换、您还可以使用具有可过压输入的普通缓冲器。 AUC 系列器件支持更高的速度;请参见、例如、SN74AUCH244/SN74AUCH16244/SN74AUCH32244。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您建议的 Auch 器件数据表中、我找不到类似的 Mbps 额定值。  在哪里可以找到此信息以确保我的应用程序在额定使用范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mbps 额定值可以从传播延迟得出。 《逻辑器件迁移指南》(SCYB032)告诉您、AUC 在1.8V 时的速度与 AVC 在3.3V 时的速度一样快:

    应用报告《如何选择小尺寸逻辑器件》(SCYA049)显示、单栅 AUC 在1.8V 电压下可实现250MHz 的频率(AUCH244器件的 TPD 稍小):