This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV00A:温度规格和 SN54版本

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV00A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/805806/sn74lv00a-temperature-spec-and-sn54-version

器件型号:SN74LV00A

您好!  

我对 SN74LV00A 有一些问题。  

1) 1) SN74LV00A 数据表还列出了 SN54LV00A 版本的规格、但 在数据表的封装选项附录中、SN54LV00A 版本未列为可订购器件之一。  是否提供 SN54LV00A 版本? 如果是、 可以为 SN54LV00A 版本订购的完整器件型号是什么?

2) 2) SN74LV00A 列出了高达+125°C 的自然通风工作温度规范。 但这是一个塑料器件、我们熟悉的大多数塑料器件的额定温度仅为+85°C。数据表的额定温度是否正确?

3) 3) SN74LV00A 是否有 TI 可提供的+125摄氏度的鉴定数据?

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    (1)我不能轻易地从家里检查----当我早上进入办公室时,我会看一下。 我猜是"否"、因为该附录是自动的、而且很少出错。

    (2)仅供参考、我们拥有一个具有塑料模压混合物且额定温度为+125C 的庞大产品系列。  不过、它们在密封上与军用陶瓷封装类似。 我可以在早上为这部分检查一下。

    (3)可能有、我将在早上查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    我是军用器件的应用支持。

    我怀疑、早在发布该产品时、它就针对军事温度范围发布。  但是、此版本似乎尚未完成。  在表中有一条注释表明它处于产品预发布状态。

    我们确实提供了采用陶瓷封装的 SNJ54LVC00A 版本。

    如果您更喜欢采用塑料封装、则 LV00A 的商业版本的额定温度似乎为-40至125C。

    如果这两个选项不起作用、请告知我们、我们可以帮助您找到解决方案。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Emry1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wade、感谢您提供的信息! 我们需要采用陶瓷封装的5V 版本类似 NAND 门,并符合 MIL-M-38510 B 类和/或 MIL-STD-833 B 类。 SN54LV00A 的低传播延迟和低功耗引起了我们的关注。 您能否推荐满足或尽可能接近我们需求的产品? 不必是 LV 系列。 也更喜欢具有可用 IBIS 模型的器件。

    再次感谢!
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Scott、

    今天早上我能够检查我的记录、但我找不到 LV00A 器件的 SN54版本。  我已与我的军事/高可靠性集团的对应方联系,看看他是否了解更多信息,他应该直接在这里与你联系。

    **编辑** Wade 似乎已经与您联系:)

    以下是 LV00A 的基本质量数据:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Emrys!