This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:SN74LVC1T45DRLR

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/805958/sn74lvc1t45-sn74lvc1t45drlr

器件型号:SN74LVC1T45

e2e.ti.com/.../SN74LVC1T45.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2V 是有效电源电压;该器件可在1.65V 至5.5V 的整个范围内工作

    数据表未指定2V 的特性、但您只需在附近电压的值之间进行插值即可。