This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108在高负载电容下输出

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/802981/txb0108-txb0108-output-at-high-load-capacitance

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXS0108ESN74AXC8T245

你(们)好。

我的客户已使用 TXB0108。

为了使信号线如此长且容性负载增加、B 侧输出电平在一次触发操作时约为1.5V。 (所需3.3V)

在这种情况下、它们必须使用 TXS0108? 还是推荐其他器件?

它们需要引脚对引脚替代部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXS0108E 是唯一的 P2P 器件、如果速度不是很高、它可能会起作用。

    (通常、具有自动方向感应的快速转换器不能用于高容性负载。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我有新问题。

    我附加了波形图。

    左侧为正常运行(3.3V)、右侧为异常运行(1.5V)。

    B 侧信号 PCB 布线长度约为400mm。

    我的客户想知道这一点。

    根据"使用 TXB 型转换器进行电压转换的指南"一注释,

    即使关闭了 MOS TR、我认为它也会根据 RC 时间上升到3.3V。

    请告诉我保持1.5V 的一些原因。

    2.让我知道操作系统如何关闭。

    3.如何解决这个问题? 告诉我解决方案? (添加串联电阻器? 添加 PU 或 PD 电阻器?)

    4.如果 TXB0108被交换 TXS0108E、这个解决方案是吗? (TXB0108是推挽式。)

    [《使用 TXB 型转换器进行电压转换的指南》内容]

    关于容性负载、TXB 转换器设计为能够毫无问题地驱动高达70pF 的电容。 如果

    容性负载大于70pF、O.S 将在10ns 后超时、随后在之前关闭

    输出电压被完全驱动为高电平或低电平。 根据、输出将继续上升或下降

    由4 kΩ 缓冲器、负载电阻和电容负载决定的 RC 时间常数。 以确保

    可靠运行、系统设计人员应将 TXB 型器件的容性负载保持在70pF 或

    更少。 在没有外部负载的情况下、一次性电路将保持导通状态约4.5nsec。 。

    一次性计时的持续时间与输出电压电平有关。 输出高电压、在该电压下、O.S.

    关断大约为满量程的95%、而输出低电压处于关闭状态

    约为5%。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 TXB 是唯一驱动线路的器件、则电压最终应达到0V 或3.3V。因此、这似乎是其他一些器件影响线路;这可能是另一个 TXB 引脚、或一些上拉或下拉电阻器、或其他一些驱动器。
    请显示连接到此线路的所有器件的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、

    对于长布线和电容负载、TXB0108可能不是理想器件。 您可能需要考虑使用强大的缓冲驱动器器件、如 SN74AXC8T245、该器件可支持1.5V 至3.3V 的工作电压。
    正如您在帖子中正确提到的那样、OS 电路会超时大约10ns 或 Vcco 的95%、以先发生者为准。