This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:信号调节放大器的最高频率;电平位移

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74LVC1G79

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/804473/sn74lvc1g17-the-highest-frequency-for-signal-conditioning-level-shift

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G79

SN74LVC1G17的数据表显示、在3.3V 电压下、应用的最高速度可达100m。

问题: 当电源电压为1.8V 时 、信号调节和电平位移的最高频率是多少?   信号调节和电平位移的频率是相同还是不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    大多数逻辑门的最大速度未指定、即我们不保证最大工作频率。

    此数据表的应用部分中有一个图、显示了高达75MHz 的1.8V 工作电压(通过功耗图)、但它未显示该测试的信号完整性或负载条件。

    我们建议使用具有指定时钟频率的类似器件(相同的逻辑系列)来估算单个逻辑门的最大工作频率。  对于该器件、SN74LVC1G79是一个很好的比较器、1.8V 时的最大额定时钟频率为160MHz。

    如果您想了解更多信息、请查看此主题的常见问题解答:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xing、
    我很高兴能为我提供帮助。 如果您可以单击绿色的"这解决了我的问题"按钮、这将帮助我和访问该网站的其他人。