This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:最小脉宽

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/805684/sn74lvc1g123-minimum-pulse-width

器件型号:SN74LVC1G123

您好!

1)我想知道可从该器件获得的最小输出脉冲宽度。

2) 2)是否可以获得5ns 的脉冲宽度、如果是、我应该选择的 Rext 和 Cext 的值是什么

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saiga、

    kΩ 表列出了在建议的工作条件下、5V 工作电压时的最小外部时序电阻为1k Ω:

    在 kΩ 特性表中、它列出了使用2k Ω 电阻器时的输出脉宽信息:

    给定 t_Wout = K * R * C 的输出脉冲公式、您可以确定28pF 负载下的最小输出脉冲宽度为~75ns (最小值)至90ns (最大值)。

    我只能保证数据表中的规格、但是可以通过减小输出端的电容来获得更短的脉冲。 即使在非常仔细的布线和极小的负载电容下、期望电容低于5pF 也是不切实际的、因此我将使用该值来估算最小脉冲宽度:

    T_Wout (min)~=(5/28)* 75ns (min)和(5/28)* 90ns (max)

    T_Wout (min)~= 13.4ns (min)和16.1ns (max)