This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT245B:有关电源电压的问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT245B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/805326/sn74abt245b-questions-about-supply-voltage

器件型号:SN74ABT245B

尊敬的 TI

我们将使用 SN74ABT245B。

我们希望  VCC (电源电压)使用3.3V。

 是否提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jin、欢迎参加论坛!

    如果您查看数据表、建议的电源电压范围为4.5V 至5.5V、因此不建议此器件在3.3V 下运行。