This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:一些问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/805291/txs0102-some-questions

器件型号:TXS0102

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们有关于 I2C 电平转换器 TXS0102的一些问题、请帮您了解一下。


1.其 I/O 引脚是否存在 CL (负载电容)限制?
2您能否告知建议数量的 I2C 从器件、它们在同一 I/O 总线中并联在一起?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用报告的第4节《使用 TXS 型转换器进行电压转换的指南》(SCEA044)指出:

    在实现最大数据速率和同时驱动高容性负载之间需要进行权衡。 在高容性负载下、单次触发可以在信号完全驱动到正电源轨之前超时。 在这种情况下、只有上拉电阻器会根据由电阻和电容负载决定的 RC 时间常数将线路上拉为高电平。 当需要最大数据速率时、最好通过驱动小于70pF 的容性负载来避免这种情况。 在容性负载大于70pF 的情况下、TXS 型器件仍能以较低的数据速率成功运行。

    请注意、TXS 在70pF 时可实现的最大数据速率为2Mbit/s μ I²C 规范将快速模式速度限制为400位/秒、最大总线电容为400pF;这应该可以正常工作。