This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT04A:SN74HCT04A IBIS 模型

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT04A, SN74HCT245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/803851/sn74hct04a-sn74hct04a-ibis-model

器件型号:SN74HCT04A
主题中讨论的其他器件: SN74HCT245

您好!

大家好、我正在为 SN74HCT04A 寻找 IBIS 模型。

谢谢!

Kazusa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suzuki-San、您好!
    我们目前没有用于 SN74HCT04A 的 IBIS 模型。

    与输出信号完整性最匹配的是 SN74HCT245模型、位于: www.ti.com/.../toolssoftware

    我可以相对较快地创建一个行为 PSpice 模型--这是否会有任何帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maier-San:

    我是寿明上野、他向铃木山询问 SN74HCT04A 的 IBIS 模型。

    感谢您回答我的问题!!

    >> SN74HCT245的型号是输出信号完整性的最匹配项:www.ti.com/.../toolssoftware
    IBIS 模型 SN74HCT245似乎满足我们的要求。 非常感谢您让我们知道这一点!!

    >>我可以相对较快地创建一个 PSpice 行为模型--这是否有任何帮助?
    我认为以上内容对我们来说已经足够了。 感谢你们的善意!!



    尊敬的铃木-圣:
    非常感谢您的帮助!!


    此致、
    上野寿明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上野-圣您好!
    我很高兴能为我提供帮助。 如果您可以使用绿色按钮将问题标记为"已解决"、这将对我和其他有类似问题的人有所帮助。

    祝你度过美好的一天!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maier-San、您好!

    我查找了"已解决"按钮、但找不到。

    是否仅为问题发布者(铃木-圣)显示按钮? 也许吧?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上野-圣、您好!
    感谢您的观看-我也看不到或单击那个按钮-我想只有铃木-圣可以选择它!

    很抱歉遇到了额外的麻烦,谢谢您的观看:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们解决了这个问题。