This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:电阻测试

Guru**** 2924610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/804937/sn74lvc16t245-resistance-testing

器件型号:SN74LVC16T245

您好!

以下电路具有从 C1到 J1的路径、用作多层柔性电路。 假设柔性已损坏、可能出现短路。 无法访问 C1。 只能从 J1侧获取读数。

是否可以任意地将任何 J1点的电阻读数读取到任何其他 J1点而不损坏 U1? 应注意哪些注意事项?

谢谢、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    处于电阻模式的万用表不应损坏器件。

    电路是否通电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    测量从 J1上的任意点到另一点的电阻不应损坏器件。 如果您尝试在多层柔性电路中发现短路、则可以始终关闭器件电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路将断电。