This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:请解释 TR 和 TF 的含义

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/805007/sn74lvc1g08-please-explain-what-is-mean-around-tr-and-tf

器件型号:SN74LVC1G08

尊敬的:

我不了解 TR 和 TF。

1.为什么需要输入,我认为“输入” 是不必要的

Tr、Tf 具有最大值的原因。 例如:

 如果 VDD 为3.3V,则数据表中的 tr 最大值为10ns/V,在这种情况下。如果输入信号上升和下降时间(最高1us/V)很长,在这种情况下,我有两个问题,如下所示:

实际上、输入信号的 tr 和 tf 远远超过 数据表中的10ns/V、将发生的情况?  

输出 信号的 tr 和 tf 是什么?我想知道 tr 最大  存在的含义是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    如果输入电压上升或下降得太慢、栅极输出可能会振荡:

    如果您的上升和下降时间超过数据表的限值、请使用具有施密特触发输入的栅极。

    另请参见此处:

    e2e.ti.com/.../scba010.pdf

    在这里:

    e2e.ti.com/.../slla364a.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    Kai 的回答是正确的、我只想指出、这个问题的答案也可以在常见问题部分中找到、并包含一些额外的解释: