This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1GX04:时钟缓冲器处于高电流状态。

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GX04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/804619/sn74lvc1gx04-clock-buffer-is-in-high-current-state

器件型号:SN74LVC1GX04

您好!

我正在使用 SN74LVC1GX04驱动正在使用的电路板中的时钟信号。  当我为电路板通电时、SN74LVC1GX04开始消耗大量电流(~50mA)并发热。  输出也没有切换。

我正在使用的振荡器是 CM250C100000AZFT、可在此处找到: https://www.digikey.com/product-detail/en/citizen-finedevice-co-ltd/CM250C100000AZFT/300-8743-1-ND/2108135

下面是我的原理图片段:

DRVEN2会连接到另一个 IC、但我已经移除了该连接、以查看这是否有所改善。  我还添加了一个1kΩ Ω 电阻器、其中以红色表示、以查看这是否会限制电流。   

有什么想法吗?

谢谢、
Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请显示电路板布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    我有几个想法。

    在我看来、反转振荡器并最终连接1和4应该位于的引脚2和3、或者在其下方短接非常容易。 您也可能会在 C21与 GND 之间发生短路。

    如果 LVC1GX04变得非常热、我建议更换它-它可能已损坏。 当它不在电路板上时、我会检查 X2 (引脚4)与 GND 或 Vcc 之间是否短路。 短路也可能发生在 Y (引脚6)--我不知道这一端连接了什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 和 Clemens、大家好、

    感谢您的回答。  我相信我已经找到了这方面的解决方案、但我也会为未来的用户发表您的意见。

    布局如下:

    2.我已经检查过电路板、没有发现短路或组装问题。

    我 发现一个有趣的问题是 X1和 X2都处于大约2.5V 或 VCC/2。  因此、我开始认为这是一个稳定性问题。  PDS 描述了限流电阻器 Rs、我的原始设计中未包含这些电阻器。  事实上,我觉得我对应用程序部分的关注不够:)

    晶体的 PDS 的 Cload 为12.5pF、因此我将 C20和 C21更改为27pF、以更好地匹配建议的值。  在100kHz 频率下、我计算出 C21的电抗为 Xc = 1/(2pi×F×C)= 63kΩ μ F。  我的新原理图现在如下所示:

    因此、总的来说、我认为原因没有 Rs (R21)。

    谢谢、

    Paul