This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:绝对最大额定值定义了 Vo–0.5V 至4.6V

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/804693/sn74lv4t125-absolute-maximum-ratings-defines-vo-0-5v-to-4-6v

器件型号:SN74LV4T125

大家好、团队、

数据表7.1绝对最大额定值定义了 Vo、
施加到高阻抗或断电状态(2)下的任何输出的电压范围–0.5V 至4.6V

如果下一级的电路上拉至5V,是否有问题?
另外、请告诉我数据表定义为4.6V 的原因

此致、
Kunio Arai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该值显然是错误的。

    无论如何、绝对最大额定值表仅防止对器件造成永久损坏;如果您希望器件实际正常工作、则必须保持在建议运行条件表(7.3)中的值范围内。 这一个允许您上升到 Vcc、因此没关系(只要 SN74LV4125的 Vcc 为5V)。