This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 74AHCT1G07GW、125等效产品

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/804368/74ahct1g07gw-125-equivalent

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07

大家好、

我们从客户那里得知 、74AHCT1G07GW、125即将停产、并且正在寻找替代产品。 我尝试检查我们的交叉参考工具、但没有显示任何内容。 我只是想仔细检查一下、我没有遗漏任何东西。

谢谢!  

此致、  

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NXP 是唯一使用 TTL 兼容输入构建此器件的制造商。

    (如果 Vcc 可更改为3.3V、则 SN74LVC1G07将起作用。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    谢谢!

    BR、
    Alfred