This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH125:如何确定/OE 引脚的上拉电阻值?

Guru**** 2919410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/804416/sn74lvth125-how-to-determine-the-value-of-pullup-resister-for-oe-pin

器件型号:SN74LVTH125

尊敬的支持团队:

在器件的数据表中、可以看到这种情况

 "/OE 应通过上拉电阻器连接到 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的灌电流能力决定。"

 "驱动器的灌电流能力"是指 IOH (高电平输出电流)还是 IOL (低电平输出电流)? 还是其他?

当我确定/OE 引脚的上拉电阻值时、我猜驱动器的灌电流能力意味着一些与/OE 引脚相关的参数、

但我找不到合适的值。

请就此问题向我提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以为此使用10千欧姆电阻、它可以正常工作。 数据表中提到的驱动器用于驱动控制 OE 引脚或将其驱动为高电平或低电平。 驱动为低电平时、它可以吸收的任何最大电流都有助于您确定电阻器尺寸。 例如:该器件只能灌入4mA 电流、上拉电源为5V、然后您可以使用欧姆定律确定所需的电阻值:R = 5V/4mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的迪伦:

    感谢您的快速回复和良好建议。
    我明白了。

    我得知、我还不知道数据表中提到的"驱动器"是 SN74LVTH125用于驱动/OE 引脚的外部器件。
    这是我的误解。

    感谢你的帮助。