This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH125:如何确定 OE 引脚的上拉电阻值?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/804441/sn74lvth125-how-to-determine-the-value-of-pullup-resister-for-oe-pin

器件型号:SN74LVTH125

尊敬的支持团队:

您能否提供一些建议来确定 SN74LVTH125 OE 引脚的上拉电阻器值?

在器件的数据表中、可以说"电阻器的最小值由驱动器的灌电流能力决定。"

"驱动器的电流分流能力"是什么意思?

我想这是一些与 OE 引脚相关的参数、但我找不到值。

是 IOH (高电平输出电流)还是 IOL (低电平输出电流)、还是其他什么?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为这是重复的帖子、我在另一个主题上发布了答案。 请使用该主题进一步回答有关此问题的问题。 我将关闭并锁定该线程。