This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17支持最大频率

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74AUC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/804230/sn74lvc1g17-sn74lvc1g17-support-maximum-frequency

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件: SN74AUC1G17

你(们)好

      TI SN74LVC1G17已经展示 "它可以在3.3V 时产生24mA 的驱动电流、因此非常适合驱动多个输出、并且非常适合频率高达100MHz 的高速应用。"

如果使用的 VCC 为1.8V,该配置设备如何支持最大速度?  

太棒了!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerr、

    应用的频率/数据速率要求是什么? AUC 系列可支持高达300-350Mbps 的更高速度、并针对1.8V 工作电压进行了优化、优于 LVC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们在 SPI 上使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    8月用于1.8V,我们希望在 Vcc=1.8上使用/数据输入为3.3V /数据输出为1.8V
    是否可以使用 SN75AUG1G17? 如果是,我将切向此设备
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、SN74AUC1G17的输入接受3.3V 电压