This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E-Q1:TXS0104与 TXB0104比较

Guru**** 2867410 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, TXS0104E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/804249/txs0104e-q1-txs0104-compare-to-txb0104

器件型号:TXS0104E-Q1
主题中讨论的其他器件:TXB0104-Q1

尊敬的团队:

此主题将在以下主题中重新打开:

如何知道 TXS0104-Q1具有比 TXB0104-Q1更大的容性负载? 哪一章有说明?

TXS0104-Q1布局指南描述了布局布线必须保持较短。

但我们必须用长线连接 EMP 器件。 有问题吗?

请提供您的建议。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuan、

    导线的长度是多少、电容负载是多少? 什么是数据速率?

    通常、TXS0104e-Q1器件对数据表中列出的电容没有限制、即 TXB0104-Q1。
    TXB 数据表列出了高达70pF 的电容负载、但 TXS 没有列出电容负载。