This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11-EP:此部件的后续问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G11-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/803933/sn74lvc1g11-ep-follow-up-questions-on-this-part

器件型号:SN74LVC1G11-EP

您好!

我对这部分有一些后续问题。

其中包括:

  • 详细的过压保护机制是什么?
  • 这种保护是否会限制输入电流和输入电压? 如何操作?
  • 我们可能有连续工作模式、在这种模式下、我们向 SN74LVC1G11-EP 输入发送一个与10kOhm 串联的+15V 电压源。 没关系吗?
  • 我们可能有连续工作模式、在这种模式下、我们会向 SN74LVC1G11-EP 输入端发送一个与10kOhm 串联的-15V 电压源。 没关系吗?

非常感谢您的帮助。

此致、

Annaïs μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上没有防止过压的"机制";当电压高于 VCC 时、器件不受影响、因为没有电流流入器件的路径。 电流始终为零;从输入引脚到 VCC 之间没有 ESD 二极管是保护措施。

    只要二极管电流限制在50mA 以下、绝对最大额定值就允许−15V 电压。 10k Ω 电阻器 kΩ 满足这一要求。

    但是、当存在正电压时、不会有电流流动、直到隔离在高于6.5V 的电压下断开。在任何情况下都不允许更高的电压。 LVC 过压容差专为高达5V 的逻辑电压而设计、而不是为更高的模拟信号而设计。

    您必须添加一些外部机制来将更高的电压钳制在大约5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。
    Annais、
    我同意克莱明的答复。
    对于具有 IIK 或 IOK 规格的器件、如果遵守 IIK 或 IOK 限制、则可能超出电压的绝对最大限制。
    请注意、对于该器件、IIK 规格仅适用于 Vi 小于0v 的情况(原因与 Clemens 提到的原因相同)。

    此致、
    涉水