This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:连接

Guru**** 2925210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/803564/sn74axc4t245-connections

器件型号:SN74AXC4T245

尊敬的*:

1) 1)我们不使用所有引脚、例如 引脚9和引脚12、什么是悬空或连接到 GND 的正确连接?

2) 2)我们将 DIR1直接连接到 VCCA、将 DIR2直接连接到 GND、并且两个 OE 都直接连接到 GND。

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 D:

    我假设您正在讨论引脚9和12上的 RSV 封装。
    我建议将所有未使用的 IO 端口都置于 GND。
    是的、OE/DIR 引脚可连接到 GND 或 Vcca、而无需上拉或下拉。 它们是 CMOS 输入、消耗的泄漏电流非常小。

    我是否可以知道使用此器件的应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shreyas:

    是的、我们使用的是 RSV 封装。

    我们将此电平转换器用于 UART (TX、RX)和一个 IO 信号。

    此致、
    D.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的信息、D.
    您也可以在此处参考使用 AXC 的 UART 接口的应用手册:
    www.ti.com/.../scea065.pdf

    如果您有任何其他问题、请告诉我。