This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS624:VCO 的输出功率?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/803886/sn74ls624-output-power-of-the-vco

器件型号:SN74LS624

大家好、

我想弄清楚 SN74LS624 VCO 的输出功率是多少。

在数据表中、我们提到了 V_oh =3.4V 典型值。

这是否意味着如果我们在50欧姆时使用它,我们将获得大约14dBm 的输出功率?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件使用标准 LS 输出(请参阅数据表的第5页)。 5V 电源电压下数字集成电路的输入和输出特性(SZZA008)显示了典型特性:

    Ω、50 μ A 的负载会看到大约1.35V 的高电平电压、这会产生大约36mW 的功耗、实际上大约为15dBm。

    请注意、在电流超过1.2mA 的高电平下、无法保证这些特性、并且低电流和高电流不对称。 对于大多数50 Ω 应用、您需要添加一个专为此类阻抗而设计的驱动器。