This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:提出问题

Guru**** 2924040 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/803753/sn74lvc16t245-pull-up-questions

器件型号:SN74LVC16T245
主题中讨论的其他器件:SN74LVCH16T245

您好!

在从数据表和本应用手册中阅读有关该器件的更多信息后、我有几个澄清问题。
http://www.ti.com/lit/an/slva746/slva746.pdf

首先、这里是一些应用详细信息:

  • 方向引脚将永久连接到一个方向。
  • 使能引脚将永久连接高电平
  • 客户不想切换到具有总线保持功能的 SN74LVCH16T245。

我希望您能够确认/更正我的以下想法:

  1. 如果输入由推挽驱动、则无需上拉电阻器
  2. 每个不是从推挽驱动的输入都需要上拉
  3. 需要对未使用的输入进行上拉、以防止它们振荡和浪费功率
  4. 输出端不需要上拉电阻器、因为它们将始终是输出
  5. 该应用手册中的图9显示、如果器件永久启用、则在输入引脚上施加上拉电阻。 这是否排除了由#1中所述的推挽驱动的输入?  

谢谢!

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 是的。
    2. 是的、如果您是开漏驱动器。
    3. 是、还是下拉。
    4. 数据表显示:

      A 端口和 B 端口上的输入电路始终处于激活状态、并且必须施加逻辑高电平或低电平、以防止 ICC 和 ICCZ 过大

      但是、如果输出始终有效(OE 接低电平)、则引脚上始终存在有效逻辑电平。
    5. 应用手册指出:

      这可确保加电期间正常/无干扰运行。

      如果您不关心上电期间的输出值(当具有推挽驱动器的另一个器件尚未激活时)、则无需上拉。