This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:SN74LVC2G17暂时未使用

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/803775/sn74lvc2g17-sn74lvc2g17-temporarily-unused

器件型号:SN74LVC2G17

您好!

我想使用 SN74LVC2G17将来自轮子编码器的模拟输出(最大电压为5V)转换为将连接到微控制器的3.3V 数字信号。 编码器将通过 JST 连接器连接到此板。  有时、如果用户未将编码器的电缆插入电路板、SN74LVC2G17上的输入将悬空。 我知道数据表警告输入保持悬空。 但是、如果这样做、最终会损坏 SN74LVC2G17? 如果输出变得疯狂、则微控制器端的输出是正常的 我只是担心 实际的 SN74LVC2G17会受到某种程度的损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施密特触发输入可处理 GND 和 VCC 之间的任何电压、因此不会造成永久损坏。

    但是、悬空输入仍然会增加功耗、因此最好添加一个弱下拉或上拉电阻器。