This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:SN74AVC2T45

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/803555/sn74avc2t45-sn74avc2t45

器件型号:SN74AVC2T45

您好!

我想问一下是否有任何具有使能引脚和 DIR 引脚的电平转换器?



数据表上的数据表明 VREF-A 和 B 的电压值应介于1.2V 至3.6V 之间。我的第二个问题是:如何禁用电平转换器? VREF-A 和 VREF-B 是否应同时设置为0V? 或者、我是否可以在不在输出线路上获得一些不需要的信号的情况下将 VREF-A 首先设置为零?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AVC2T245 具有 OE 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 由于这两个转换器都来自同一 LVLSH 系列、所以 htey 是否具有相同的逻辑器件?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它们具有相同的电气特性。