This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:等式中的频率捕获范围(2FC)差异

Guru**** 2908910 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/803261/cd4046b-frequency-capture-range-2fc-discrepancy-in-equation

器件型号:CD4046B

大家好、

我的客户想知道 哪个频率捕获范围(2FC)公式是正确的、或者为什么数据表和应用手册公式不同?  根据 CD4046B 的数据表(第3-125页) 、2fc 的等式具有1/PI 的乘法器、不可原谅的应用手册指出、该等式是相同的、只是乘法器为1/(tau1)(第15页)。  

数据表(蓝色笔)

  

VS 应用手册(黄色)。

应用手册: http://www.ti.com/lit/an/scha002a/scha002a.pdf

数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4046b.pdf 

期待您的回复。


此致、

Renan Adriano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    CD4046B 数据表是我要关闭的数据表。  该文档中的文本在中进行扫描(因为该部件至少已使用40年)、而应用手册中的文本似乎已通过 OCR 引擎。 OCR 最有可能将 π 显示为"τ1 "

    我将在我们的勘误表中将其标记为要解决的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复、非常感谢

    此致、

    Renan