This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16245A:保持选项

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/802902/sn74lvch16245a-hold-option

器件型号:SN74LVCH16245A

你好

查看 SN74LVCH16245A (具有保持选项的缓冲器)数据表、在表3中可以看到、对于处于"1"的 OEn 引脚、A、B 总线是隔离的。

这是否意味着如果我选择 DIR_"0" (B -- > A)且 oen ="1"时、总线引脚将在高阻态悬空、或者 A 和 B 总线相互隔离、并且无论  缓冲器输入发生何种变化、A 总线上已"捕获"的哪些值("0"或"1")都将保留其值?

从接收 A 总线信号的器件的角度来看、我想问在 oen="0"期间它是否填充有效值("0"或"1")、或者该器件的输入将开始悬空?

我提出上述问题的动机是、当部分模块在待机模式下断电时、我被要求检查我的卡状态。

我看到缓冲器的一些输入将开始悬空(无上拉/下拉)、因此我将缓冲器更改为保持选项。

但从输出的角度来看、如果缓冲器加电且其接收器断电、缓冲器输出端的"1"将馈入断电器件的输入、这种行为违反了其绝对最大值。 我要在安全侧、我需要使用 OEN 引脚将 A 总线输出引脚真正浮动到接收器。 是这样吗?

谢谢

Amnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amnon:

    总线保持电路始终处于活动状态-- OE 引脚控制器件输出驱动器(全部打开或全部关闭)。 总线保持电路是弱锁存器、它们将使总线驱动至之前的值。 所有其他驱动器保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys

    我不确定我是否完全理解你的答案。

    我想将我的问题缩小为我的"伤害"问题:

    SN74LVCH16245A 是否会将电流驱动至 器件(断电),其输出是否会连接至,尽管其 OEN 引脚为"1"?

    ( 我认为 您的答案是"是"、但我必须确定...)

    非常感谢

    Amnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 引脚禁用输出驱动器、因此不会出现高电流。

    输入总线保持电路始终处于激活状态、因此它们能够弱驱动电流进入断电器件。 该电流不能大于 II (HOLD)

    (在不需要 A→B 方向的情况下、您可以使用单向缓冲器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emrys
    非常感谢您的快速而详尽的回答。

    为了使这个问题稍微复杂一点、假设我还将一个通电器件(假设与门)连接到其中一个保持缓冲器输出。
    我能不能说,无论加电时缓冲器 OEN 引脚的电平是多少("0"或"1"),与门输入永远不会悬空,因为缓冲器将始终在其输出端发出稳定的"1"或"0"(即使当 OE="1"时)? 对吗??

    再次感谢
    Amnon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amnon:
    我无法肯定最后的回答、即 Clemens、他是一名社区成员、回答了论坛上的许多问题。

    SN74LVCH16245A 是一款收发器、因此每个信号引脚都是输入和输出-这意味着每个信号引脚都有一个总线保持电路。

    是-只要为 SN74LVCH16245A 供电、总线保持电路就会将所有引脚保持在有效状态、包括通过 OEn 禁用的输出。