This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206A:连接

Guru**** 2924920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/803562/txs0206a-connection

器件型号:TXS0206A

尊敬的*:

1) 1) EN 引脚 E3是否可以直接连接到 VCCA?

2) 2)我们不使用引脚 A3 (WP)、B2 (CD)、E2 (CLK-F)什么是正确的连接保持悬空或连接到 GND?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 D:

    我建议将所有未使用的 IO 端口都置于 GND。
    是的、OE /使能引脚可连接至 GND 或 Vcca、而无需上拉或下拉。 它们是 CMOS 输入、消耗的泄漏电流非常小。
    CD、WP、CLK-f 为输出、具有内部上拉电阻、可保持未连接状态。