This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:连接

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/803560/sn74lvc1t45-connection

器件型号:SN74LVC1T45

尊敬的*:

方向引脚5是否可以直接连接到 GND 或 VCCA、而无需上拉下拉电阻器?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 D:
    是的、它可以连接到 GND 或 Vcca、而无需上拉或下拉。 它们是 CMOS 输入、消耗的泄漏电流非常小。