This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:用于 SPI 电平转换器的 SN74LVC1G17DCKR

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G17, SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/803500/sn74lvc1g17-sn74lvc1g17dckr-for-spi-level-shifter

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件:SN74LVC3G17SN74LVC2G17

你(们)好

      能否将 SN74LVC1G17DCKR 用于 SPI 电平转换器?

VCC = 1.8V、输入 SPI 为3.3V 或5V  

SPI 输出为1.8V。

此设备是否可以执行此功能? 或者 TI 是否有任何用于5V 至1.8V SPI 的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、LVC 输入可过压。

    SPI 具有多个信号;请考虑 SN74LVC2G17或 SN74LVC3G17。