This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:当 Vcc=5V、a=2.6V 时、SN74LVC1G14的静态电流如何?

Guru**** 2812675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14, SN74LVC1T45, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/802594/sn74lvc1g14-how-about-the-quiescent-current-of-sn74lvc1g14-when-vcc-5v-a-2-6v

器件型号:SN74LVC1G14
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1T45TLV3201

你(们)好

SN74LVC1G14(PN:2600210008) 由我 的客户使用。

他们希望知道 Vcc=5V、a=2.6V 时的静态电流。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    为什么使用2.6V 电压? 不保证输出在 Vcc 5V 时切换、而输入在2.6V 时切换。

    在这种情况下、ICC 可能会非常高、以 mA 为单位、并可能在长期内导致可靠性问题。

    考虑使用 Vcca 为2.5V、Vccb 为5.5V 的电压电平转换器、如 SN74LVC1T45。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    实际上、A 输入是在380kHz 下从1.5V 到3V 的三角波。 在这种情况下、静态电流如何? 从长期来看、是否仍然存在可靠性问题?
    谢谢!

    吴少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理论上、施密特触发输入不应存在可靠性问题。

    但是、静态电流将是可怕的。 对于此应用、最好使用比较器(例如 TLV3201)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    使用1.5至3V 的三角波不是一个很好的设计做法。 该器件可能无法保证转换、因此在运行期间会消耗高电流。
    正如 Clemens 所建议的、比较器是个好主意。