This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11-EP:SN74LVC 小逻辑

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/803181/sn74lvc1g11-ep-sn74lvc-little-logics

器件型号:SN74LVC1G11-EP

您好!  

我对小尺寸逻辑器件系列的保护电路(如果有)有一些疑问:

  • 问题1:SN74LVC 组件中是否集成了连接到 DGND 和 VCC 的输入保护二极管?
  • 问题2:是否可以使用 SN74LVC 组件输入端口的等效电路?
  • 问题3:是否有输出保护二极管集成在 SN74LVC 组件中、连接到 DGND 和 VCC?
  • 问题4:我们是否可以使用 SN74LVC 组件输出端口的等效电路?

谢谢、此致

Annais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 输入具有仅接地的保护二极管、并且具有过压容限:

    LVC 输出具有 IOFF 保护功能、保护二极管连接到 VCC 和 GND (下图仅显示每个功能的一个特性):

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Clemens。
    Annais、
    这也可以从绝对最大值表中推断出来。
    VI 规格不包括最大电压的 VCC 组件。 (例如 Vcc +0.5、这是传统二极管连接到 VCC 时的电压)
    从 Vo 规格可以看出输出二极管、因为它在绝对最大值表中具有 Vcc +0.5。

    此致、
    涉水