This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B:帮助推荐具有与 CD4013B 相同功能的单路 D 类触发器(汽车器件)

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/802593/cd4013b-help-to-recommend-a-single-d-type-flip-flop-which-has-the-same-function-with-cd4013b-automotive-device

器件型号:CD4013B

大家好、

我是中国汽车团队的 Jessica。

您能否帮助推荐一些具有 CD4013B (NLV14013BDR2G)类似功能的汽车类单路 D 类触发器? 非常感谢您的善意帮助。

此致

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    CD4k 系列逻辑器件的独特之处在于支持3V 至18V 的工作电压。  我们不会携带任何支持此电压范围的 CD4k 系列之外的器件、并且 CD4k 系列不包含任何单个门。

    我们在其他系列中具有单个 DFF 门。 您能告诉我您的要求吗? 工作电压是多少? 工作频率? 设计中是否使用了 SET、PRESET、Q 和 Q\引脚?  如果是这样、我会非常感兴趣地听到它、因为我从未见过它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    非常感谢您的回复