This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIBPAL16L8-20M:编程功能

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/802026/tibpal16l8-20m-programming-capability

器件型号:TIBPAL16L8-20M

您好!

 

我有一个非常旧的器件、每个电路有两个 PALTIB16L8。 我有必须在芯片上编程的源代码或逻辑、但不知道要使用哪个软件或开发套件。

希望获得有关 IC 编程的一些指导。

同时、虽然此器件仍处于活动状态、但我想知道该器件的建议替代方案是什么。

 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持此设备的应用工程师将在周一返回办公室时回复您的询问。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sogand、
    您可以参考此 E2E 帖子:
    e2e.ti.com/.../1366006
    此外、您还可以在 E2E 中搜索 PALASM、以了解更多信息位。

    这些器件非常老旧、通常未积极设计到新产品中。 它们的功能被小型 FPGA 或 MCU 所取代。
    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水