This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125-Q1:Vcc 为1.8V 时为 TPD

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/803024/sn74lvc1g125-q1-tpd-when-vcc-is-1-8v

器件型号:SN74LVC1G125-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G125

您好!

我们仅在数据表中定义 Vcc 为3.3V 或5V 时的 TPD。  如果 Vcc 为1.8V、我是否可以知道 TPD 值是多少?

谢谢!


安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    您可以看到性能与 SN74LVC1G125非常相似。

    在-40C 至125C 范围内、1.8V 时的最大值为~10ns。