This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC540:SN74HC540NSR 和 SN74HC540DBR 引脚2引脚替代产品

Guru**** 2503675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/803079/sn74hc540-sn74hc540nsr-and-sn74hc540dbr-pin-2-pin-replacements

器件型号:SN74HC540

您好!

对于我的客户、我想知道 SN74HC540NSR 和 SN74HC540DBR 是否引脚2引脚兼容。

我是否可以使用任何工具进行检查?

此致、

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PDF 数据表第6页的封装信息表未列出 DB 封装;第1页的订购信息表中的条目似乎是疏忽。

    NS (SO)封装与 DW (SOIC)封装相同、但芯片主体更窄;两者的引脚间距均为1.27mm。 DB (SSOP)封装的引脚间距为0.65mm、这与 PW (TSSOP)类似、但具有更宽的芯片主体;可能会将 TSSOP 器件焊接到 SSOP 封装上。