This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:SN74HC595DR 如果 SRCLR 引脚被拉至低电平、为什么输出波形具有一个脉冲至高电平?

Guru**** 2893240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/801869/sn74hc595-sn74hc595dr-if-srclr-pin-is-pull-low-why-output-waveform-have-one-puls-to-high

器件型号:SN74HC595

尊敬的:


我们使用 SN74HC595DR、但我们发现、如果上电且 SRCLR 引 脚被拉低、为什么输出波形具有一个脉冲?  正常吗?


测量波形如下表所示:

原理图:

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    我能否得到另一个示波器截图、其中显示了输出和两个时钟信号以及清零信号? 我相信我知道问题是什么。 由于存储寄存器级为触发器、因此无法保证输出为高电平(请参阅下面的常见问题解答)。 您正在清除移位寄存器级、但在输出信号变为低电平之前、您可能不会将其计时到存储寄存器。 这就是我想查看时钟信号在做什么的原因。

    e2e.ti.com/.../737715
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan


    我们捕获 了两个时钟信号和输出波形,我们发现 如果 使用探测器连接或断开 RCLK 引脚,它可以更改输出波形。

    探针连接到 RCLK,输出脉冲波形消失。

    探针断开到 RCLK、输出具有一个脉冲波形。

    那么、如何遵循数据表9.4 功能表

    原理图如下所示。

    <由于机密性而删除>

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅迪伦链接的常见问题解答: [常见问题解答]锁存器件的默认输出是什么? (触发器、锁存器、寄存器)

    SRCLR 仅清除移位寄存器。 在 RCLK 上的第一个上升沿之前、存储寄存器(以及输出引脚)中的值未定义。

    如果您希望输出为低电平、则必须在 RCLK 上生成上升沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens Ladisch

    是的!  我们希望输出 为低电平、但我们发现 RCLK 上电会在输出具有一个脉冲波形的同时生成上升沿。


    可以避免吗?

    由于此行为会影响下一步设备,将 导致错误操作。


    如有任何建议、请告知我。


    谢谢、


    此致、


    劳伦斯。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了防止器件输出不需要的值、请将 OE 引脚置为高电平并在第一个 RCLK 之后将其拉至低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens Ladisch

    谢谢您,我们将尝试一下。

    SN74HC595DR 输入和输出功能表文档,在上电时有什么关系,可以与我们分享吗?
     
    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens Ladisch:

    是否有任何有关 RCLK 和 OE#时序设置的文档?
    如果您具有所有信号时序设置、则文档最好。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何有关 RCLK 和 OE#时序设置的文档?
    如果您具有所有信号时序设置、则文档最好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有其他文档;请参阅上面显示的功能表和常见问题解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    在探测 RCLK 时、示波器探头不应影响任何东西、因此我不确定您遇到的情况。 当您为 RCLK 引脚计时、将移位寄存器中的所有内容移入存储寄存器时、我确实会看到输出变为低电平。 断开 RCLK 探针时的输出脉冲与上电和 RCLK 上升沿之间的时间相同。

    利用 OE 引脚和下拉电阻器将是在 RCLK 将清除的移位寄存器移入输出寄存器之前将器件输出默认为低电平的好方法。 时序规格可在数据表的第7.6节中找到。

    我删除了链接的原理图、因为它是机密的、除非我看到 NDA 的证明、否则无法查看。 请勿在该论坛上发布任何机密信息、因为它是公开的、任何人都可以看到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens Ladisch

    关于 您的答复:为了防止设备输出不需要的值,请将  OE 引脚置为高电平,并在第一个 RCLK 之后将其拉至低电平。

    在第一个 RCLK 之后, OE 引脚何时处于低电平?     

    OE 引脚 从高电平到低电平、  是否有最短时间 或最长时间 限制?

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了安全起见、添加 tpd 和 t10的最大时间
    (如果负载电容低于50pF、则时间也会更短。)