This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:CAN#39;t 读取 Flash_6MBS_6MHz 时钟

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/802671/txb0108-can-t-read-flash_6mbps_6mhz-clock

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T774

你(们)好  

大家好、这是一个原理图。 其中、1.5V 至3.3V 一直不工作。 3.3V 至3.3V 有时可以正常工作、有时甚至不能正常工作。 当它无法正常工作时、它始终输出3MHz 时钟并且无法读取闪存。 所附图片是 FPGA 配置闪存的 SPI 模式时序图。 我希望您可以回答为什么1.5V 至3.3V 无法工作。 已更改与 FPGA 组电压相关的配置 I 为1.5V 或3.3V。 谢谢!

图1.  FPGA 配置闪存时序图

图2. 无法读取 Flash_6Mbps_6MHz 时钟

图3. 这可能起作用_有时无法读取 Flash_6Mbps_6MHz 时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 转换器设计为直接连接到 CMOS I/O、理想情况下无需任何其他组件。 但原理图显示了串联和上拉电阻器;这些电阻器可能会破坏您的信号电压。 请参阅 数据表的第8.3.5节、以及外部上拉和下拉电阻器对 TXS 和 TXB 器件的影响(SCEA054)。

    kΩ 使用50k Ω 以上的上拉电阻器、并减少串联电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Clemens。
    Elsa、

    除了第一个电源电压外、我没有看到任何基于电源电压的转换要求。
    您可以移除或增大上拉电阻器的值、它不应影响 SPI 的推挽信号的信号完整性。
    否则、您可以考虑使用 SN74AVC4T774缓冲电压电平转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在我的原理图中、未添加上拉电阻、但添加了串联电阻! 刚才我尝试将串联电阻直接更改为0欧姆电阻、这是相同的现象。            

    芯片型号是否有任何 QPI 模式转换芯片? 大多数闪存现在支持 SPI 和 QPI。 SPI 下载缓慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这些 SIO 信号是双向的、并且无法从 FPGA 控制信号方向、则无法使用 SN74AVCxTxxx 等方向控制转换器。

    理论上、TXB 应该起作用。 FPGA 与闪存之间的距离是多少? 请显示使用示波器捕获的信号。