This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:输出驱动强度问题

Guru**** 2919060 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/802041/txs0108e-output-drive-strength-question

器件型号:TXS0108E

大家好、团队、

我对 TXS0108E 输出驱动强度有几个问题。

(1) PCH-OS 和 Nch-OS 的一次性加速器具有多大的阻抗?

(2)器件需要限制的最大输出负载电容是多少?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《使用 TXS 型转换器进行电压转换的指南》(SCEA044)指出:

    在该加速阶段、驱动器的输出电阻降至约50 Ω- 70 Ω、以提高器件的电流驱动能力。

    在高容性负载下、单次触发可以在信号完全驱动到正电源轨之前超时。 在这种情况下、只有上拉电阻器会根据由电阻和电容负载决定的 RC 时间常数将线路上拉为高电平。 当需要最大数据速率时、最好通过驱动小于70pF 的容性负载来避免这种情况。 在容性负载大于70pF 的情况下、TXS 型器件仍能以较低的数据速率成功运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Clemens。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢所有有用的信息!

    此致、
    S.Sawamoto