This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:当 Vcc=3.3V 时、SN74LVC1G08最大 VOH

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/802739/sn74lvc1g08-sn74lvc1g08-max-voh-when-vcc-3-3v

器件型号:SN74LVC1G08

您好、先生、

当 Vcc=3.3V 时、我是否可以知道 VOH 的最大值?

如果 VCC=3.3V、MIN_VOH=2.6V 基于另一个 E2E 论坛,但 MAX_VOH=?

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    逻辑器件的最大 VOH 高达器件的 Vcc。
    最小值在数据表中指定、因为输出负载降低了 VOH、这是客户应为其设计系统的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    根据您的问题、您可能会混淆 VOH VT+。这里有一个常见问题解答详细介绍了差异:

      

    问题的另一个可能含义是您需要知道器件的最大输入电压。 这在建议运行条件表中单独列为"V"。 对于该器件、建议的最大输入电压为5.5V

    另一个常见问题解答详细介绍了输入电压:

      

    如果这回答了您的问题、请单击绿色的"这解决了我的问题"按钮-否则、请使用其他信息进行回复、我很乐意为您提供帮助。