This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:接口速度为2.5MHz、但您的数据表显示开漏应用的2MHz 限制

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/802763/txs0102-interface-is-2-5mhz-speed-but-your-datasheet-says-a-limit-for-2mhz-on-open-drain-applications

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: LSF0102

我正在查看用于在 RMII 接口中对 MDC/MDIO 信号进行电平转换的 TXS0102电平转换器。 据我所知、此接口的速度为2.5MHz、但您的数据表显示开漏应用中的2MHz 限制。 如果您有更好的建议、请告诉我。

 

应用如下所示。 请告诉我您的意见。

 

  • 方向-双方向
  • 从1.8V 转换为3.3V。

 

 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/txs0102.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phong、

    最大频率受 TXS0102器件中10k 内部电阻器和电容负载的限制。
    考虑使用 LSF0102、该器件需要可根据 RMII 接口需求进行配置的外部上拉电阻器。 我建议使用1k、这对于在15pF 负载下进行2.5MHz 运行是很好的。