This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:VCC=5V、A=2.6V 时 SN74LVC1G14的 Iq 是什么?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/802600/sn74lvc1g14-what-s-the-iq-of-sn74lvc1g14-at-vcc-5v-a-2-6v

器件型号:SN74LVC1G14
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1T45

你(们)好

客户想知道 VCC=5V、A=2.6V 时 SN74LVC1G14的 IQ 是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    为什么使用2.6V 输入? 不保证输出在 Vcc 5V 时切换、而输入在2.6V 时切换。
    在这种情况下、ICC 可能会非常高、以 mA 为单位、并可能在长期内导致可靠性问题。

    考虑使用 Vcca 为2.5V、Vccb 为5.5V 的电压电平转换器、如 SN74LVC1T45。