This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TXB0104-Q1 P2P 但单方向部件

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, TXS0104E-Q1, SN74LVC2T45-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/802659/txb0104-q1-txb0104-q1-p2p-but-single-direction-part

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件: TXS0104E-Q1SN74LVC2T45-Q1

您好、支持团队  

我们对电平位移 IC (TXB0104-Q1)有一些疑问。

 

RS232信号可在 PCB 板上工作(图1和图2)。
但是、在我们插入 RJ45连接器(未连接设备)后、
RS232信号上有很多高频噪音(图3和图4和图5) 。

我们尝试了一些故障排除、然后在旁路电平位移 IC 后发现 RS232信号恢复正常。
由于该电平位移 IC 是双向类型、因此集成电路可能来自输出端子、因此我们希望找到单方向电平位移 IC。
您对单方向引脚到引脚电平转换 IC 有什么建议吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TXB、连接器和导线的电容显然太大。

    在 TSSOP 封装中、TXS0104E-Q1具有相同的引脚排列。 TXS 可以在较大的容性负载下工作、但仅在低速时工作。

    没有其他 P2P 设备、尤其是这些交替的 TXD/RXD 线。 您必须重新设计电路板才能使用2×SN74LVC2T45-Q1或构建适配器板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Clemens 的支持。
    红色、
    请考虑分别为每个 RX 和 TX 线路使用 SN74LVC2T45-Q1的2。