This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:1DIR/2DIR 未连接

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/802520/sn74avc16t245-1dir-2dir-miss-connection

器件型号:SN74AVC16T245

尊敬的先生。

我的客户正在为其系统应用 SN74AVC245、并且 PCB 已完成。

由于1DIR/2DIR 连接到3.3V 系统、因此电路出现错误。

但该器件看起来工作正常。

用法与下面的相同。

我想知道器件没有因为这种连接错误而损坏?

请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如建议运行条件表中所示、该器件可保证在高于 VCCA 的输入电压下工作、最高可达3.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakai、

    OE 和 DIR 控制输入以 Vcca (VIH/ VIL)为基准、但可承受过压、可在高达3.6V 的输入电压下工作。