This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4538:cd74hc4538的输出如何成为标准方波脉冲而不带锯齿?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/802215/cd74hc4538-how-does-the-output-of-cd74hc4538-be-a-standard-square-pulse-without-jagged

器件型号:CD74HC4538

大家好。

我使用电路图、如下所示:

我的输出与下图类似、cd74hc4538的输出是蓝线

请帮帮我! cd74hc4538的输出如何成为标准方波脉冲而不是锯齿状的?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    振铃通常由电感负载或电容负载(甚至可能是长迹线)引起。 我想您有具有特殊电容的 MOSFET 栅极吗?

    通常、输出引脚上的串联电阻可防止这种情况发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、
    我将尝试在输出端添加串联电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已经解决。

    电阻器49.9欧姆:

    电阻器1KOhm:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果振铃是由到栅极的长迹线引起的、请尝试使其更短。

    大电阻会使栅极充电(断开)变慢。 如果这是一个问题、您可以尝试将电阻器替换为在振铃频率下具有所需阻抗的铁氧体磁珠。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。
    我将尝试使用铁氧体磁珠。