This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出电压容差非缓冲反相器

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/801352/output-voltage-tolerance-un-buffered-inverter

大家好、团队、

我正在寻找 逆变器、如下所示?  请提供建议吗?

此致、
Akihisa Tamazaki

要求

1) 电源电压= 1.8V
2) 2)非缓冲反相器
3) 3) 5V 耐压输入
4) 4) 5V 耐压输出
5) 5) 6个逆变器电路、如 SN74LVCU04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有可将输出拉至高于电源电压的非缓冲反向器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我该器件的目标是什么吗? 非缓冲反向器通常仅用于振荡器电路、因此我想知道这是否只是振荡器应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maier-San、

    感谢您的评论。
    我会要求您离线、因为信息是机密信息。

    此致、
    Akihisa Tamazaki