This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245 Vcc 隔离

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/800830/sn74avc4t245-sn74avc4t245-vcc-isolation

器件型号:SN74AVC4T245

大家好、

我想确认电源保持浮动时的器件行为。 (VCC =开路)

您能否告诉我 Vcc 隔离功能是否正常工作。  

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 隔离特性要求电源接地。

    当 VCC 浮动时、电压为随机电压。 因此、它可能足够大、足以使器件加电。

    为了确保输出为高阻抗、请将 OES 连接到 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的快速响应。  

    我想再问一个问题。

    客户的原理图有时是 VCCB = 0V、OE 为高电平以确保输出为高阻态的条件 客户控制 VCCB 的开启和关闭状态。

    在这种情况下、如果输入端口上没有下拉电阻器、是否存在导致损坏、增加功耗等任何问题?  

    此致、
    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范。 Ioff 电路可禁用输出、防止在器件断电时电流回流对器件造成损坏。

    VCC 隔离特性可确保当任一 VCC 输入接地时、两个端口均处于高阻抗状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我知道输出将禁用。 输入端口如何?  

    输入端口悬空时没有问题。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加电的输入端口必须具有有效的逻辑电平。 断电侧的输入是安全的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅有关 Vcc 隔离的常见问题解答。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 如果需要、我还可以更新常见问题解答。