This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74ACT540:如何转换可靠性数据

Guru**** 2930590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/799897/cd74act540-how-to-convert-reliability-data

器件型号:CD74ACT540

大家好。

我对 TI 以下图形式提供的可靠性数据有疑问。

在表中、可信度为60%、我想转换为90%或95%。

能不能有人告诉我如何转换可信度以获得相应的 MTBF 或 FIT 值。

谢谢

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    此链接中有一个计算器 、可用于估算90%可信度 DPPM。  所使用的公式位于页面底部。

    对于 CD74ACT540E、在90%时、DPPM 估计为5233。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Emrys

    感谢您的回复...

    但仍然不知道如何使用转换后的 DPPM 值转换 MTBF 和 FIT 值...

    如果您知道、您能为我描述一下吗??

    再次感谢..

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FIT:=时基故障
    MTBF:=故障间隔平均时间
    DPPM:=每百万缺陷器件数

    26.5 FIT 表示在10^9工作小时(~100000年)内将发生26.5次故障

    MTBF 为3.77*10^7小时告诉我们故障间隔可能为~4300年。

    这两者之间的转换为:

    10^9/FIT = MTBF

    请记住、这些值以"小时"为单位、您必须转换为年:

    年~=小时/(24 * 365)


    对于 DPPM、这实际上是对 ELFR (早期故障率)的测量、与上述值不完全相同... 我一直找不到直接转换、但我会询问一下、看看我是否能找到适合您的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Sean、
    我只是想让你知道我没有放弃寻找这个。 我目前正在等待我在可靠性/质量团队中的一些联系人的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Sean、
    看起来没有直接转换-可以进行一组假设并从一个假设获得另一个估计值、 但是、一种测试是针对早期故障(即缺陷器件)、而另一种测试是针对其他良好器件在一段时间内的故障。